This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:估算 controlSUITE 数字电源"C"库的周期计数

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713158/tms320f28377s-estimating-the-cycle-count-of-the-controlsuite-digital-power-c-library

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

在其文档中未找到 F2837xy 的周期计数估算值。
 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power\f28x7x_v1.0\Doc\DPlib_C.pdf

对我们来说是不是很好?
或者、您是否希望 F2806x 的值能够正常工作、尽管它是基于 ASM 的?
 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power\f2806X_v3.5\Doc\DPLib.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、

    我们没有为 f2837x 配置基于 C 的库。

    我们现在将转向新框架 DigitalPowerSDK、不会更新这些文档。

    为了帮助估算周期、您可以使用汇编估算值和乘以1.2得出大致的想法。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、
    感谢您的回答。 这将对我们有所帮助。