This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS/TMS320F28377

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694119/ccs-tms320f28377s-ccs-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

在 LED 闪烁示例(其中 LED GPIO 为 gpio13)期间、是否可以使用来自 J4引脚40的示波器检查信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    [引用 user="Surya dhaneshwar lingam"]在 LED 闪烁示例(其中 LED GPIO 为 gpio13)期间,我可以使用 J4引脚40的示波器检查信号[/quot]

    当然可以。 您可以直接探测其中一个 LED 端子。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借调 Gautam 的答案。 尽管我认为 GPIO13在 LaunchPad 上的39上。 可能需要仔细检查文档。

    惠特尼