Thread 中讨论的其他器件:SFRA、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
最近、我处理了2个 SMPS 项目、并尝试使用 sfra lib 来获取受控体和开环函数。
它在一个上工作、但在另一个上失败、
我有以下问题需要您的帮助才能解决。
1. controlSUITE 中有2个版本: v1_10_00_00和 v1_20_00_00。 差异是什么?
2.我在 我的项目中导入 v1_10_00_00的 SciCommsGui_320.c、并在 同一项目中使用 SFRA_GUI.exe 进行连接。
它始终有以下警报:"请 加载有效的.A00文件"。 如何解决?
我尝试 了 SFRA_GUI.exe v1_20_00_00、它连接良好。
3.我尝试在 项目中导入 v1_20_00_00的 SciCommsGui_32bit.c、但 找不到一些头文件、宏、函数(如 SCI_setConfig、SCIA_BASE、SCI_IsTransmitterBusy)的定义。
然后、我在 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\examples\DPSWrkShpKit_SFRA_F28035中导入了示例项目、它无法编译:
>>编译失败
subdir_rules.mk:65:目标'sciCommsGui_32BI.obj 的配方失败
"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/SFRA/v1_20_00_00/GUI/SciCommsGui_32bit.c "、第15行:致命错误:无法打开源文件"driverlib.h"
1在编译"C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/SFRA/v1_20_00_00/GUI/SciCommsGui_32bit.c "时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[SciCommsGui_320.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
我认为您可以尝试并引导我成功完成构建。
4.对于 SFRA_IQ_Inject()和 SFRA_IQ_Collect()参数的数据类型,我也有疑问。
它们是否使用_IQ26或其他内容? 因为我注意到"SFRA1.MOGES=_IQ26 (0.01);"使用_IQ26。
但在某些示例中、使用了_iQ24。
您对此有更多信息吗?
我很期待您的继电器、非常感谢