This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:具有 eZdsp F28335的 XDS560V2 STM

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694060/ccs-tms320f28335-xds560v2-stm-with-ezdsp-f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我有 XDS560V2 STM 和 eZdsp 28335 (TMDSEZ28335)。 我将目标板用作默认设置(出厂设置)。 我收到一个错误、显示 "Value is '-233'(0xffff17)"(值为'-233'(0xffff17))。 。 我更改了 DSP 内核、但错误相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omur、

    您使用的是哪个 CCS 版本? 是否可以粘贴完整的错误消息?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    默认情况下、目标板 XTPD 引脚调整为+5V。 我怀疑是这样吗? 您对此问题有何看法?

     

    此致

    Code Composer Studio

    版本:8.0.0.00016

    [开始:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\life \AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
    加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
    库构建日期为"2018年2月8日"。
    库构建时间为'17:29:28'。
    库软件包版本为'7.0.188.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'6'(0x00000006)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    CABLE + POD 的版本号为"8"(0x00000008)。
    CABLE + POD 的功能编号为'7423'(0x00001cff)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是 Nano-TBC VHDL。
    链路是560类第二代560电缆。
    该软件配置为具有 Nano-TBC VHDL 功能。
    控制器将通过其寄存器进行软件复位。
    控制器在其 EMU[0]输入引脚上有一个逻辑1。
    控制器在其 EMU[1]输入引脚上有一个逻辑1。
    控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"2"(0x0002)。
    实用程序逻辑之前未检测到功率损耗。
    实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
    加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv8\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试更换调试器电缆或在不同的 PC 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gautam:

    我更换了调试器电缆、并尝试了另一台 PC。 问题相同。

    默认情况下、目标板 XTPD 引脚调整为+5V。 我怀疑是这样吗? 您对此问题有何看法?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    以下位置查看调试:processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris