This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 源代码请求

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693849/source-code-request

您好!

我们的大学目前正在从事一个采用 PLC 技术的项目。


在此项目中、我们使用您的 TMDSPLCKITv4和 F28069微控制器来读取和重新生成接收到的信号并将其放回电网(如中继器)。

目前、我们正在使用与 G3_HostApplication 关联的 ZerConfGUI 测试我们的系统。 为了完成此项目、我们想知道是否可以访问这些应用的源代码。

我们的目标是了解如何引导 PLCKIT、尤其是如何控制套件的输出和输入。

是否可以访问这些来源,如果不能访问,我们是否可以控制您的套件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    我不熟悉您要询问的项目、但我想您会想了解一下 GUI Composer。 它允许您快速构建自己的 GUI、以便将器件的输入和输出传递到 GUI。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    我们不提供 PLC 堆栈的源代码。

    我们仅提供 G3协议的固件、该协议需要使用 UART 端口使用外部主机进行控制。

    该封装中的主机消息规范将为您提供有关如何配置套件输入/输出的详细信息/格式。

    这些与格式、配置等相关 甚至 ZCG 日志也可用于此目的。

    此致。