This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CAN#39;t 启动补偿设计器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693345/ccs-tms320f28379d-can-t-start-compensation-designer

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SFRAC2000WAREcontrolSUITEpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法启动新版本的补偿设计器 GUI。 较旧版本(1.10.0.0)运行正常、但版本2无法正常工作。

在尝试运行 I Get 异常错误0xE0434352 (地址0x00007FF8A9974008)后。 也不能使用管理权限和其他 Windows 模拟(7、8、XP)运行

我的 Windows 10 64位版本具有4.7.2 .Net。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    您能否说明您从何处调用补偿设计器?

    独立补偿设计器的最新版本是  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_01_00\libraries\sfra\GUI

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\GUI

    它是 v1.10.0.0

    补偿设计器的 v2仅是解决方案适配 器解决方案的一部分,因此您需要向我建议您从哪个解决方案调用补偿设计器??? 它使用的 powerSUITE 版本是什么?

    补偿设计器的 v2不支持独立运行、这将添加到 SDK 的 SEP 版本中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的-完全正确。 版本1.10.0.0可以独立运行、但新版本的导联滞后调谐等功能只能从 powerSUITE 中运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    我们将在9月更新 v2.10.00.00、它将组合补偿设计器、同一个补偿设计器将从 powerSUITE 和独立运行。 直到那时,您仍将不得不使用 v1.10.00.00,并且它没有超前延迟设计:(

    祝您的项目顺利