This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:USB 测试案例

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693634/tms320f28375s-usb-test-case

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、e2e、

我们的客户需要测试 TMS320F28375S USB、我们能否为通用 USB 测试提供相关的测试代码、提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您可以在 C2000Ware device_support 文件夹中找到 USB 示例。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet、您好!

    但是、您能告诉我与器件相关的 USB 测试、他们需要在测试模式下运行 USB 来检查信号质量吗、谢谢。

    Leon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我建议查看 C2000ware 文件夹中的 USB_DEV_BULK 和 USB_BULK_example。 您可以将主机 PC 示例 USB_bulk_example 作为起点。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh