This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035复位原因

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693602/tms320f28035-f28035-reset-cause

器件型号:TMS320F28035

什么类型的复位操作不会导致 XRS 引脚拉低电平、或者它不会重新启动内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    器件的外部 XRS 引脚不会被 MCLKRS 拉低(缺少时钟检测逻辑复位)、PLLCR 和 PLLSTS 寄存器也不会复位。
    这是复位时的默认行为。


    NMI 复位(NMIRS)也不会反映在 XRS 引脚上并且是器件内部的

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MEGHANA MANAVAZHI:
    好的、非常感谢您的帮助。