This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C28346:C28x SCI CANn#39;t 正常工作以接收数据

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693622/compiler-tms320c28346-c28x-sci-cann-t-work-properly-to-receive-data

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:TI C/C++编译器

有时、我的产品不是 其他器件的波特率、因此 我需要更改 波特 率循环率以确定哪 一个是正确的波特率、  

 但我发现 如果 TMS320C28346改变波特率、芯片偶尔无法接收到正确的数据、有时它以错误的波特率接收到正确的数据、有时它无法接收任何数据。 Howe 可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIN、

    是否已检查初始化设置?

    您是否在使用以下位置提供的示例?

    您能否查看 自动波特率检测示例?

    所有的 sci 示例是否都显示了改变波特率的问题?

    理想情况下,一旦在初始化时固定,波特率应在容差范围内变化很好,但不会大幅变化。

    此致。