This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:CAN't 初始化目标 CPU。 错误0X00000A00/-1144,OCS 期间出错。 超时(&Q);

Guru**** 2612655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693649/tms320lf2407a-can-t-initialize-target-cpu-error-0x00000a00--1144-error-during-ocs-timeout

器件型号:TMS320LF2407A

您好!  

我正在尝试使用 EPP5100仿真器刷写 QainQin TMS320LF2407 EVM、从 CCS 设置导入配置后、它会显示 "Can't Initialize Target CPU"。 错误0X00000A00/-1144,OCS 期间出错。 超时。"

但使用相同的仿真器配置、当我连接 Spectrum Digital TMS320LF2407EVM 时、我可以成功加载配置并启动 CCS2.20。

在这方面,有人能帮助我吗?

谢谢  

Ayyappan.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayyappan、

    请尝试中"调试探针"中提到的仿真器之一
    www.ti.com/.../tools-software.html

    对于仿真器 EPP5100、您能否检查是否提到了对 TMS320LF2407 EVM 的支持?

    谢谢、
    Katta