This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PMBus 参考代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692393/tms320f280049-pmbus-reference-code

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:UCD3138C2000WARE

尊敬的 C2000专家:

F28004x 器件有有限的参考代码、并且有新的增强型 PMBus 外设、是否有任何 PMBus 参考代码?  

我看到 TRM 中提到的 PMBus 外设与 UCD3138器件类似、我能否以该器件的代码为例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 F28004x PMBus 代码可在库/通信/PMBus 的 C2000Ware 中找到。

    我对 UCD3138代码不是很熟悉、不知道其中有多少代码可以应用于 F28004x。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    谢谢。 这只是一个库、是否有可与用户共享的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "source"文件夹中应该有源代码、"examples"文件夹中应该有示例项目。 您没有看到这些内容吗?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Whitney、

    谢谢。 我看到了这个文件夹。