This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生,
我想设置 PWM 的占空比(ECAP PWM) 我希望将占空比设置为 10%到25%之间。如何设置占空比所需的值。在 ECAP PWM 的哪个寄存器中,我必须设置占空比。如果建议 path.frequecy 的值正确,为500Hz。
您好、Mahesh、
[引用 user="Mahesh Joshi"]。在哪个 ECAP PWM 寄存器中,我必须设置占空比[/引用]
它的 CAP2寄存器。 例如:
ECap4Regs.CAP1 = 0x00001388;//设置周期值 ECap4Regs.CAP2 = 0x000009C4;//设置比较/占空比值
C2000ware 或 controlSUITE 中有一个示例代码。 只需导航至:
C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\F2833x\examples\ECAP_apwm
此致、
Gautam
尊敬的先生,
=========================== # 您的配置 =========================================
它的 CAP2寄存器。 例如:
ECap4Regs.CAP1 = 0x00001388;//设置周期值 ECap4Regs.CAP2 = 0x000009C4;//设置比较/占空比值
从上面的 SYSCLK=150MHz 配置中,
对于 ACAP、PWM 频率= 30kHz @ 50%占空比
------------------------------------------------------------------
=========================== 我的配置数===========================================
它的 CAP2寄存器。 例如:
ECap4Regs.CAP1 = 0x000493E0;//设置周期值 ECap4Regs.CAP2 = 0x0000AFCB;//设置比较/占空比值
从上面的 SYSCLK=150MHz 配置中,
对于 ACAP、PWM 频率= 500Hz @ 15%占空比。
以上计算是否正确?
请让我感到很惊喜