This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:代码中的启动延迟

Guru**** 2613335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692287/ccs-launchxl-f28069m-startup-delay-in-code

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在 Launchpad F28069M 上运行实验11e (霍尔到快速转换)。  

问题是我在器件中刷写了代码、但在代码启动之前有很短的2秒延迟。

我已经在代码本身中启用了系统标志和标识标志。

减少此启动时间的可能方法是什么?

请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定"代码开始前"是什么意思。 您是说在电机开始旋转之前、还是有证据表明电机卡在引导 ROM 中或其他东西中?

    如果是前者、则延迟可能是由 ADC 偏移校准引起的。 可能需要一段时间。 您可以尝试禁用它,使 runOffsetCalculation ()不会运行,而可以将 gOffsets_I_PU.value[]和 gOffsets_I_PU.value[]设置为代码中的相应值。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney、

    是的、我发现偏移计算减缓了主程序启动。

    我绕过了重新计算函数。

    现在工作正常。

    谢谢、

    Jesal