This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:eQEP -只有在器件复位后才会设置第一个索引标记(FIMF)

Guru**** 2664915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693329/tms320f28234-eqep---first-index-marker-fimf-only-set-after-device-reset

器件型号:TMS320F28234

您好!

这与线程"eQEP -第一个索引事件上的位置计数器复位在软件复位后不可用"相关。  我发现、eQEP 模块中 PCCU 的"第一次索引事件时的位置计数器复位"模式工作原理如所述、但仅在器件复位之后。  如果 、在第一个索引事件被采集并且 FIMF 被置位后、eQEP 外设被复位(QEPCTL.QPEN = 0)和/或者第一个索引标记标志被清除(EQep1Regs.QEPSTS.bit.FIMF = 1)、此器件将不会重新获得第一个索引事件。

是否已将此问题确认为错误、是否存在除重置器件之外的其他解决方法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥托、

    是的、这是一个已知问题。 如链接线程中所示:
    [引用]在 F2807x、F2837xS、F2837xD 和 F28004x 器件上、SOFTPRESx 位允许 eQEP 完全复位、而不影响系统的其他功能、但之后需要重新初始化 eQEP。 在较旧的器件上、如您所见、重置 FIMF 功能的唯一路径是重置器件。 [/报价]

    此致、
    标记