This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] serial_flash_programmer 问题

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693302/serial_flash_programmer-issue

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

嗨、大家好、

我从2018年3月28日下载了最新的 controlSUITE v3.1.9、但没有找到用于 F2837xS 的 sci 闪存内核。

如何获取闪存内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    请安装 C2000Ware (www.ti.com/.../c2000ware)。
    您可以在 C2000Ware_1_xx_xx_xx\device_support\f2837xs\examples\CPU1\F2837xS_sci_flash_kernel 中找到内核。

    谢谢、此致、
    Vamsi