This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:TMS320F28067:从安全 RAM 执行 API 时,闪存擦除失败

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692921/tms320f28067-tms320f28067-flash-erase-fails-when-api-executed-from-secure-ram

器件型号:TMS320F28067

那么...我使 CSM 处于活动状态。 当我尝试在 DSP 上对新代码进行编程时、我在闪存擦除时得到错误"10"(CSM 锁定)。

引导加载程序位于闪存扇区 A 中、并复制到 L3 DPSRAM (安全区)中。 内部变量位于 L3和 L4 (安全区域)中。 堆栈位于 M1 SARAM 中(不安全)

我是否应该能够在不禁用 CSM 的情况下从安全区域擦除闪存??

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    是的、在锁定的器件上、从安全 RAM 存储器执行的闪存 API 函数不需要解锁 CSM。

    是否在 BootROM 中使用闪存 API 函数(或)是否在闪存中对闪存 API 本身进行编程并执行该安全 RAM? 您可以在 BootROM 中使用闪存 API 函数、因为 BootROM 是不安全的存储器。

    此致、
    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想就是这样。

    如何将闪存 API 放入闪存中。 因为 F2806x_BootROM_API_Table_symbols_fpu32.lib 仅包含到 BootROM 的跳转(出于我的理解)

    有其他库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后,我找到了这个库 F2806x_API_wfpu_library.lib (浏览这个 forum...because 我在我的任何文档中都找不到它:)