This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:使用问题的 TMS320F28033

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712348/tms320f28033-tms320f28033-using-problem

器件型号:TMS320F28033

大家好、

在我的设计中使用 TMS320F28033时遇到了一个问题,问题是:我尝试了很多次,但是失败了,当将程序下载到 TMS320F28033的0℃以下时。我不知道原因!你能给我一些建议吗?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user5102208]0 ℃以下的 TMS320F28033中下载程序时,我多次尝试但失败。我不知道原因!您能给我一些建议吗?

    您的意思是说您无法将控制器闪存到0℃以下? 它是否在室温下闪烁?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    首先感谢您的回复!
    是的,客户希望升级冷区域中的程序,但失败!温度是否影响闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5102208"]是的,客户希望升级冷区域中的程序,但失败!温度是否影响闪存?

    您能否分享您的客户正在使用的完整器件型号? 这些器件在极高的温度下可在-40°C 以下工作。 您能否确认器件在室温下闪烁良好、并且仅在温度较低时才会出现故障? 您是否在此温度下检查了 LDO 功能? 它是否稳定?

     此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Gautam 提到的、这些器件的额定温度为-40C。  

    我想在数据表 中提到闪存时序:http://www.ti.com/product/TMS320F28033/datasheet/specifications#SPRS5239506

    请注意、最大擦除时间可高达12s、此参数会随着器件温度的降低而增加。  如果闪存编程代码具有较短的超时时间、则这可能是问题所在。   

    验证这一点的另一种方法是在室温下擦除、并仅在冷温度下使用任何针对超时的电流设置进行编程。

    最棒的
    Matthew