This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:无法将 CCS5 DSP/BIOS 项目导入 CCS7.2

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693025/rtos-tms320f28335-can-not-import-ccs5-dsp-bios-project-to-ccs7-2

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我一直在使用 CCS 5.5 (编译器版本 v6.2.0和 DSP/BIOS V 5.42.1.09)。 现在、我要升级到 CCS 7.2。 我尝试导入项目、但始终失败并给出以下错误。

"在"C/C++ Indexer"期间发生内部错误。 java.util.NoSuchElementException”

新 CCS 是编译器版本 TI v16.9.6.LTS 和 SYS/BIOS 6.70.21

请提供建议吗?

谢谢

Jigar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar、

    在 CCSv7中导入/构建基于 DSP/BIOS 的项目之前、需要注意的事项很少。

    由于 CCSv7本身不随 DSP/BIOS 提供、因此您需要安装它并让 CCSv7首先发现它。 您可以从 CCS App Center 安装它。 CCS 发现该项目后(即出现在 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 菜单下的 Installed products 列表中)、您可以尝试再次导入项目。 如果需要、也可以将 CCSv7设置为使用原始编译器版本6.2.0。 这样、您将使用 CCSv7、但仍然可以获得与 CCS5.5完全相同的编译输出。 但是、请注意、由于 BIOS 支持已从 DSP/BIOS 转移到 SYS/BIOS (v6)、您仍然可以使用 CCSv7构建 DSP/BIOS 程序、但在调试期间没有 RTA 支持。  

    另一方面、如果您希望迁移到 SYS/BIOS、这将是一项单独的迁移工作、因为它与 DSP/BIOS 有很大的不同。 本应用手册涵盖了迁移过程、我建议从此处开始:

    http://www.ti.com/lit/an/spraas7g/spraas7g.pdf

    希望这对您有所帮助。