This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/INSTASPINFOCMOTORWAREGUI:Linux 上的 Instaspin

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686607/linux-instaspinfocmotorwaregui-instaspin-on-linux

器件型号:INSTASPINFOCMOTORWAREGUI
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Linux

大家好、我想知道在哪里下载软件和设备驱动程序、以便在 Ubuntu 上运行 Motorware 和 C2000。 我看到它是在另一个线程中提供的、但它是闭合的。 尝试了葡萄酒、但 Motorware 左侧工具栏未显示。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 本身不支持 Motorware、因此我们没有针对 Motorware 18的最新.run。 请通过 E2E 向我发送私人消息、以便进一步讨论。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未收到有关此问题的私人消息。 如果您想了解更多信息、请直接与我联系。 我现在要关闭这个线程。

    肖恩