This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377d ePWM

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709658/f28377d-epwm

我  正在使用     ePWM 设计控制器 ,  当控制 器开始  工作时,  有   四  对  电子 PWM (EPWM1-EPWM8), 开始   交替工作时 ,我 有  两 个问题 要  问: 一个   

对于,   请告诉 我  如何           在   工作时随时中断 PWM 信号输出?     另 一个是   如何   实现   同步?    正常 情况下、可以          任意使用两个通道 PWM 信号   

矩。    整个 系统 具有 八  通道    PWM  信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5269312、

    要同步 F28379D ePWM 模块、请参阅《F28379D 技术参考手册》第1689页的图14-7 (时基计数器同步方案):

    www.ti.com/lit/SPRUHM8

    此外、我想引用另外两个您可能会认为有用的资源。 首先、请观看视频"C2000 ePWM 模块入门"、网址为:

    training.ti.com/getting-started-c2000-epwm-module

    第二、然后在以下位置查看 F28379D 多日技术讲座材料:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    有关 ePWM、请参阅模块7。 在这里、您也可以找到有关中断的信息。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5269312、

    我已经听不到您的声音了一个多星期,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    - Ken