This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:未设置 SpinTA/GUIComposer 值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689242/tms320f2806-spintac-guicomposer-values-not-setting

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

运行 InstaSpin GUI Composer 时、我在 SpinTAC 1:启动惯性识别(2004)上反复出现故障。 用户指南建议增加斜坡时间、默认值为10:但是、每当我增加斜坡时间(例如25)时、失败所需的时间将保持不变、并将10重新插入 GUI。  

此屏幕上的设置看起来不可调整:是正确的、还是有更新版本可以纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运行 SpinTAC 进行运动控制之前、您是否使用 lab02b 识别电机参数、并使用 lab12a 首先识别惯性? 或者、您是否希望按照 InstaSPIN-MOTION GUI 的快速入门指南实现自动 ID 来识别这些电机参数。 如果您已在 PC 上安装了该指南、则可以在 motorWare 文件夹中找到该指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很难找到 lab02b:尽管文档中经常提到 lab02b、但当我查看软件资源时、它们都是从 lab05c 开始的(我正在使用 HV 套件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您正在研究"解决方案"目录的"instaspin_MOTION"子文件夹中的项目。 您还需要研究"instaspin_foc"子文件夹、您将在该目录中找到之前的实验。 对于具有"M"后缀的器件、"instaspin_foc"和"instaspin_MOTION"项目都与器件相关、因为"M"(表示 InstaSPIN-MOTION)是"F"(InstaSPIN-FOC)器件的超集。 简而言之、"M"器件可以在两个"解决方案"目录中运行所有 InstaSPIN 项目

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对没有侵权行为表示歉意-目前涉及两个民族的工作、因此它适合并开始...

    这种"类型"解决了问题:我找到了 lab02a 位。 但是、如果大家可以在 GuiComposer 应用程序上再花一天的时间、那会非常有用:这是一个很好的起点(更好的是向管理人员展示一个简单的界面)、但基本的可用性问题确实限制了这一点。 出于评估目的、最好不要使用 CCS!

    谢谢