请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8301
您好-
我有一个基于 DRV8301_REVD 设计的定制硬件控制器。 所有电机控制功能都运行良好。 我们使用 FAST、由低速下的霍尔传感器角度进行增强。
我们遇到的问题是、在为电路板加电时(没有 JTAG 连接)、代码似乎在电机轻微移动之前不会开始运行(可能会改变其中一个霍尔传感器 GPIO 引脚的状态、 或将小 BEMF 发送到相电压分压器中)。 这样做将导致代码开始执行、发生 OffsetCalc、我们就可以开始了。 但这对我们来说是一个不可接受的解决办法。
是否有任何关于这种情况发生的见解? 显然、我们希望代码立即开始执行、而不会向电机施加外部激励。
我们非常感谢您的任何帮助。
最棒的
-asfjahmed