This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:28027的首次闪存中出现问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686692/tms320f28027-problem-in-first-time-flash-of-28027

器件型号:TMS320F28027

您好!

当我进行首次闪存编程时、它显示 如下。

我们使用 C2000作为闪存工具

与目标(自动波特率)进行网格化。 好的。

启动加载.... 好的。

请稍候...

正在与 Target 连接...

芯片 ID:0xCF

芯片版本:0x01

好的。

Unbloing target... failed (错误的密钥)!

请帮助。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="RUSHVINKUMAR ARUNBAHAI KAKANI"]我们使用 C2000作为刷写工具

    您使用的是哪种工具(s/w 和 h/w)?

    [引用 USER="RUSHVINKUMAR ARUNBAHAI KAKANI"]解膨胀目标...失败(错误的密钥)![/QUERT]

    这意味着 CSM 是错误的。 您能否列出编程设置详细信息?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushvin、

    您能否检查您是否使用了错误的 CSM? 您能否提供更多详细信息来了解该问题。
    当前状态是什么?

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushvin、

    我们没有收到您的回复。 请查看下面的常见问题解答页面、了解您的方案是否涵盖在内
    processors.wiki.ti.com/.../Code_Security_Module_FAQ_for_C2000

    谢谢、
    Katta