工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们在一台 PC (CCS 版本6.1.00022)中创建一个项目、并尝试在另一台 PC 中编译该项目(将第一个项目导入到 CCS 版本6.1.0.00104中)。 问题是只有在第二台 PC 上,才有几个无法找到的接头。
当我们打开 Project Properties -> C2000 Compilers -> Include Options 时、第一台 PC 的 Project Properties 中确实存在一些缺失的路径。
如果我们将这些缺失的路径添加到工程中、并比较生成的.cproject 文件、则会有差异、该路径会添加到.cproject 文件的另一个部分中。
为什么是这样? 我们能否在这两个版本的 CCS 中使用该项目?
非常感谢。
帕洛马