This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:不进入 IF 否则条件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691758/ccs-tms320f28335-not-entering-if-else-condition

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在尝试将芯片与 TMS320F28335连接、并且一直在读取已配置为输入的引脚的状态。 该引脚持续切换、我在示波器中对其进行了监控。  

我将相同的东西置于 IF 条件中、但它不起作用。 我尝试将引脚的状态读取到变量、并使用该变量检查 IF 条件、但也没有帮助。

非常感谢您的帮助!

谢谢、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akhil、

    您可以共享这段代码吗?
    此外、请勿发布多个类似的线程。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是代码、我已经为输入配置了 GPIO 引脚、并且还配置了上拉电阻器。

    TEMP1 = GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4;

    //检查 IOEN
    if (temp1 ==0)

    flagIOEN = 1;

    TEMP2 = GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5;
    //Check READYD
    if (temp2 ==0)

    DATAREAD =(GpioDataRegs.GPCDAT.ALL 和0x0000FFFF);
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;//选择
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1=1;//Stobe
    flagREADYD=1;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说 flagIOEN 从不设为1、对吧? 您是否在“表达式”窗口中检查了 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4的值? 当您将 GPIO 接地时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 在表达式窗口中,两个 GPIO 引脚(即 GPIO4和 GPIO5)都保持切换,但我不知道为什么,当我在 IF 条件下使用时,它不会进入它。 是的、我将两个引脚接地、然后它们的状态为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Akhil Pillai"] GPIO4和 GPIO5不断切换,但我不知道为什么[/引用]

    我希望它在 ePWM 输出上也没有配置:)在 GPIO4/5配置中检查 GPAPUD=0而不是1。 检查 GPIO 是否在引脚保持断开状态时切换、即未连接到任何输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也检查了、并将其配置为 GPAPUD = 0和否、它在未连接时不会切换。