This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:F280041片上电压稳压器、可在运行时输出2.4V 电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691349/tms320f280041-f280041-on-chip-vreg-to-output-2-4v-when-operation

器件型号:TMS320F280041

大家好、香榭丽舍、

我的客户将 F280041用于 OBC 设计、在运行时出现问题。

他们使用片上 Vreg (不是 DC/DC)来生成1.2V Vdd、并且运行良好、但最近当控制器功率级增加到指定的功率级时、他们的一款产品失控、然后他们发现 Vdd 引脚的测量电压为2.4V。

由于无法捕获波形、因此无法提供更多信息、而原理图在我手中、但并不意味着在此处披露-如果您需要私下检查、则可以共享。

有人能告诉我们应该检查或验证什么吗?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    VDD 上的2.4V 电压很可能是在运行期间发生 EOS 或 ESD 损坏的症状、具体而言不是由于 VREG 问题造成的。 这似乎尤其正确、因为您说发生问题时系统功率在上升。 它们可能会测试是否有 GPIO 或模拟引脚消耗过大的泄漏电流或是否损坏。

    它们没有为1.2V 电源轨之外的电路板上的任何其他器件供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的回答。

    我已经与客户沟通过、由于损坏部件已经更换为新的板载部件、因此无法在特定条件下再次对其进行测试、因此下次再次出现时、他们将尝试进行测试。

    此致、

    张卫健