This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692698/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSSOLARUINVKITcontrolSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 TMDSSOLARUINVKIT_V100开发套件软件进行一些测试。 我正在使用 TMS320F28035 Piccolo 微控制器。 我现在使用的是主 CPU。 我想配置和使用 CLA 进行浮点运算和与主 CPU 并行运算。 我是否可以直接使用任何示例固件来配置 CLA 和运行主任务? 或者、我应该从哪里开始进行 CLA 配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alican:

    您可以在 controlSUITE 或 C200ware 中找到 CLA 示例。
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_cla_ccsv5

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2803x\examples

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除上述示例外。

    我们有一个移植到 CLA 的 HV 电机套件代码  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless_CLA_F2803x

    您可以将代码与进行比较  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless

    以确定差异。

    此外,我们还提供了 CLA 培训材料,可以让您了解迁移到 CLA 时需要考虑和注意的事项的基本概念

    training.ti.com/c2000-cla-c-compiler-4-part-series