This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否有 F2837x 的硬件设计指南?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692526/tms320f28379d-is-there-a-hw-design-guide-for-f2837x

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的朋友:  



我找到了一些 TMS320F28x 系列的硬件设计、但它不包括我正在工作的 MCU TMS320F28379D。 Steve Ling 在2016年11月询问此 MCU 是否有硬件设计、Devin Cottier 回答"尚未"。 所以... 一年半过去了、我在此再次询问:TI 是否有(或正在研究) TMS320F2837x 系列的硬件设计指南?  

奖励问题:TI 是否计划制作 TMS320F28379DPTPQ? TMS320F28379D 的"Q"温度版本(40ºC μ A 至150ºC μ A)?

谢谢、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    F2837x 器件没有具体的指南、但我们已尝试将一些必要/有用的信息纳入数据表。 如果您(1)阅读数据表(2)参阅您使用的模块的 TRM 部分(3)使用 CCard 作为参考(4)通过在 e2e 上发布此处解决任何剩余的特定问题、您应该保持相当好的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    针对您关于 F28379DPTP Q-100版本可用性和特定温度范围的奖励问题、我们目前没有任何 生产计划来验证该器件的 Q-100型号。  前面讲过、我们已经生产了 F28377DPTPQ。  这两个系列型号的唯一区别是 F28379D 包含可配置逻辑块(CLB)。  假设您今天不使用此工具、您可以直接转到 F28377D。  此外、对于 Q-100器件的温度范围本身、数据表中将所有这些器件的额定结温范围更改为-40 - 150C 和-40 - 125C 环境温度。  

    数据表第9页的表3.1。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Mike。

    这是一个很好的建议! 我认为 F28379D 和 F28377D 之间的差异更大。 我将考虑我的项目要求、并在 Q-100和 CLB 之间做出决策。

    此致、
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Devin。

    我将使用这些文档、并使用 e2e 论坛。 很高兴我可以信赖德州仪器的员工!

    此致、
    Gabriel