This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CLA1程序

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692911/ccs-tms320f28377s-cla1-program

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用器件 F28377S 和 F28035、编译器为 CCS6.4.2。 Cla1Taskx (x=1-8)中断程序用 C 语言写入.cla 文件中。 在这些中断程序中调用 C 子函数。 这些子函数位于同一.cla 文件中、我的问题是、与 CPU 运行的 C 函数相比、对于由 C 语言编写并由 CLA 运行的 Cla1Taskx 中断程序和子函数有哪些特殊要求? 对于 CLA1、变量定义、子函数调用、C 语法等有哪些特殊要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持局部变量。 全局变量不是。 全局变量需要在头文件中导出并由 C28x 初始化。

    如需更多信息、请参阅优化 C/C++编译器用户指南。 www.ti.com/lit/spru514

    此外、《技术参考手册》的 CLA 章节也应有所帮助。

    此致、
    SAL