This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28069:集线站

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711289/tmdsdock28069-docking-station

器件型号:TMDSDOCK28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

你(们)好  

我正在使用 TMS320F28069控制器 CSRD、集线站和我正在使用 VisSim 软件我生成了一些信号、我想将这些信号提供给集线站和 f28069控制器卡我想在 CRO 中看到 SNANALS。但我不会在 CRO 中检测 SNANGL 而不是无法解决的是,信号不是 DONLOADED,所以请回答我的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否关注来自 VisSim 的教程或示例?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chenna、
    您是否能够根据之前的帖子解决此问题。 如果仍有问题、请更详细地描述您遇到的问题。
    谢谢!
    Krishna