This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:自定义电机运行非常粗略

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712107/instaspinuniversalgui-custom-motor-runs-very-rough

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI

你(们)好

我有一个定制的 BLDC 电机、我在 Instaspin HV 电路板上运行。 当通过识别例程运行时、它会发出响亮且断断续续的声音、Ive 使用估算频率= 100和电机最大频率= 330进行了播放、但它确实会产生差异、只是不是很平滑。

此外、它在识别电机时也不一致、未通过一些测试。

下面列出的电机规格

三相

110V 交流

正弦 BEMF 30V/kRPM

扭矩常数 0.2866牛米/年

5000 RPM

我的目标是测试电机来回运行的最大扭矩、当它达到限位开关时、它会反向运行。 您是否没有任何实验会进行与此相近的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 user.h 中尝试较低的 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz 值? 尝试5或10Hz?

    您是否根据您的电机规格计算了 USER_MOTOR_RATed_VLUX?

    我们没有一个实验室可以准确地演示您要做的事情、但 lab10a 或 lab5b 应该可以很好地为您提供起点。

    惠特尼