This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D 控制卡的机械布局或 PCB 布局

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711602/tms320f28379d-the-mechanical-layout-or-pcb-layout-for-the-28379d-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVETMDSCNCD28379DC2000WARE

你(们)好

我正在寻找 controlCARD 的 PCB 布局或机械布局、这是 TI DesignDRIVE 套件中使用的 controlCARD (28379D)。 我正在尝试为备用连接器采用另一种重复设计。 但是、我需要电路板尺寸、布局和 PCB 焊盘尺寸以及差异。 但是,我在任何地方都找不到它们。 我不知道有人可以在这里给我一个手。  

此致、

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    设计文件位于 C2000Ware 中。 "~C2000Ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D"
    该设计是在焊盘中创建的、但如果需要、可以移植到 Altium 中。

    谢谢、
    标记