This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:硬件问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692396/tms320f28377s-hardware-issue

器件型号:TMS320F28377S

我进行了新设计、但在 使用 JTAG 对 TMA320F28377S 进行编程时遇到了问题。

这是错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包7.0.188.0)

JTAG 连接和编程器是经验证的器件!

我为 ADC 使用3个电源2开关模式3.3V 和1.2V 以及3.3V 线性电源。 都是稳定的

为其以20Mhz 运行计时

我检查了所有相关信号、只有 nXRS 有奇怪的行为。

这是在连接或不连接 JTAG 的情况下进行的。 控制器是一款未编程的新器件。

Andy 建议问题是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EVS:

    您是否检查过此帖子:

    [引用 user="EV"]这是在连接或未连接 JTAG 的情况下进行的。

    但在连接 JTAG 的情况下、不应发生这种情况。 无论如何检查引导引脚配置。

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    我认为这不是问题所在。 nTST 低电平和高电平仍然存在问题、这也是从闪存或 JTAG 运行的区别。
    我检查了信号是否正确。
    EV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决。 NTST 信号只有2.3V。 JTAG 编程器中的保护电阻器。 更改了它、这样就解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷的电动汽车:)

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EVS:

    如果问题得到解决,请关闭该主题。 否则、如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何关闭线程? 我无法关闭它。
    我将其标记为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。