This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:EtherCAT 子卡格式问题。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692777/tms320f28379s-ethercat-daughter-card-format-problem

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:AMIC110

大家好、

我想在我 的 F28379D LaunchPad 开发套件上测试 EtherCAT 、并且需要 从 TI 订购套件。

但 我发现 了 TIDM-Delfino-EtherCAT、只有 具有 SPI/EMIF 格式(60引脚高密度连接器)信息和设计文件的子卡。

如何获取 SPI 格式类型(标准40引脚接头)信息、订单 链接或设计文件?

最恰当的考虑

Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    ET1100 EtherCAT 适配器将仅连接到379D controlCARD、该 controlCARD 支持 SPI 和 EMIF 驱动器。
    该文档支持如何选择 SPI 和 EMIF 配置。 这将适用于所有具有 SPI 或 EMIF 外设的 F2837xx 器件。

    对于 EtherCAT 或 Launchpad boosterpack 的多协议支持、客户可以利用 AMIC110 TI 设计。
    有关更多详细信息、请参阅下面的 TIDesign 链接
    www.ti.com/.../TIDA-00299

    此致
    Chris