This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:我有 HV instaspin 电子活度套件、带黄色 PCB 的黑色外壳、我有两个控制卡、一个用于编程实验室。

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712171/instaspinuniversalgui-i-have-the-hv-instaspin-evelauation-kit-black-case-with-yellow-pcb-i-have-two-control-cards-which-one-do-i-use-for-programming-labs

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI

你(们)好

我有高压 Instaspin 评估套件、黄色板、黑色外壳。 它附带两个控制器 F2802和 F2806_ISO、Ive 将 F2806用于 Gui_Composer_Instaspin 程序、似乎可以正常运行。 我还想运行 HVMTRPFC 电机 GUI、我要使用哪个控制卡。

如果我想运行实验程序、我要再次使用哪个控制卡。 为什么是2个卡、F2802没有 USB 连接。

谢谢

Thomas