This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:补偿设计器。 基本原理。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692909/tidm-1001-compensation-designer-basic-theory

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件:SFRA

你(们)好

我将使用 SFRA 和补偿设计器来计算 LLC 转换器中控制环路的协效率。

要计算2p2z 控制器的系数、需要输入极点和零值以及 Kdc 参数。
问题是我不知道它必须是什么值。 我知道、它与自动控制理论相关、但有很多数学运算。 有点难理解、从它开始。
是否有任何 TI 手册来解释这样的基本参数。
在 sfra documentation 中也没有对此进行解释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    您可以在功率或控制文献中找到大量信息、但您是对的;它可能非常复杂。

    此站点上有一个研讨会录像、您可能想查看:
    sites.google.com/.../control-theory-fundamentals-seminar

    有关使用极点和零点频率进行补偿器调优的示例、请参阅大约半向的"第2部分:反馈控制"视频。 您还可以从该页面下载一个简短的教程编写。

    这只是一个一般性建议、并未专门针对线程标题中的 LLC 参考设计。 其他人可能有其他建议,但无论如何,我希望这会有所帮助。

    此致、

    Richard