This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:28069F 是否支持 SPI 通道的 DMA?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692789/tms320f28069f-does-28069f-support-dma-for-spi-channel

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 成员:

请问28069F 是否支持通过 SPI 通道的 DMA?

我是说从 SPI 接收的数据本身存储在 DMA 通道中。

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hae Ryuong、

    否、F280269 SPI 在 SPI 模块上没有 DMA。 F2807x、F2837x 和 F28004x 器件上现已提供此功能。

    对于 F2806x、您可以考虑在时钟停止/SPI 模式下使用 McBSP。 c2000Ware 中提供了该功能的示例。

    谢谢、
    标记