This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692855/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

如何实现移动平均滤波器。 为什么它优于低通滤波器。 它的波特图是怎样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    -如何实施移动平均滤波器。

    您可以使用所有系数均为1/N 的 FIR 实现移动平均滤波器、其中 N 是滤波器长度。 您可以轻松地使用 C 语言对其进行编码、或者对于类似的浮点器件、请使用 C2000Ware 中 FPU DSP 库中的 FIR 滤波器、网址为:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\libraries\dsp\FPU\c28

    -为什么它优于低通滤波器。
    它之所以受欢迎、有两个原因:
    1、它易于理解和使用、和
    2.它具有良好的瞬态响应,例如,如果您需要一个具有良好阶跃响应的噪声滤波器。

    它的波特图将是怎样的。
    其频率性能较差:滚降和阻带衰减较差。 对于 N 抽头滤波器、频率幅度为

    |H (f)|=(1/N)* sin (PI * f * N)/(N * sin (PI * f)

    对于 x>0,它看起来有点像|sinc (x)|。 您可以在任何有关数字滤波的书籍中找到更多信息。

    此致、

    Richard