This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:OTP 编程 Z1-BOOTCTRL

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692797/ccs-tms320f28379d-otp-programming-z1-bootctrl

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

Hallo、

我们必须对 Z1_BOOTCTRL_REG 进行编程、因为我们使用备用引导引脚(GPIO-91和-92、而不是72和84)。

是否可以在 CCSv6.2.0之外对 Z1_BOOTCTRL_REG 进行编程?

(我们使用 Blackhawk BH-USB510-L 调试器)

我没有在 TI 论坛或 Blackhawk-Support 中找到解决方案。

BR

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、

    您可以将此设置部分作为.out 值的一部分、并与实际程序一起进行编程。 您可以参考"blinky_with _dcsm"示例、了解如何在.out 文件中集成用户 OTP 设置。

    此致、
    Vivek Singh