This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:"F2833x 固件开发包用户#39;s 指南"

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692079/ccs-tms320f28335-error-in-the-f2833x-firmware-development-package-user-s-guide

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

只需写信通知您 、《F2833x 固件开发包用户指南》(随附)的第15页存在错误。 根据我认为是 C2000Ware 最新版本(我在星期五下午重新下载)、从顶部开始的第四行、"F2833x_Headers_nonBIOS.cmd"实际上应为"DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd"。

其次、该文档似乎没有在 Web 上发布、仅在 CCS 中发布、这对于试图查找处理器信息的用户来说非常不方便和令人困惑... 为什么我需要下载一个庞大的软件来查看 PDF 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    谢谢、我们确实为此存档了一个错误、并将在下一次 F2833x 器件支持更新中予以修复。

    不确定我如何关注此文档对处理器、数据表和 TRM 的信息有何帮助、可在网络上找到这些信息。 无论如何、您可以在在线 Resource Explorer 中的 C2000Ware 中查看此文档。
    dev.ti.com/.../

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。

    本文档有助于设置 CCS、确保链接器和编译器设置正确、确保选择正确的命令文件、导航 C2000Ware 等 这是第一个非常重要的部分、尤其是对于不熟悉 CCS 和 C2000处理器的人而言。 "多日技术讲座"和"一日技术讲座"尤其过时;不要考虑 C2000Ware 以及与 controlSUITE 相比的不同文件结构;这些示例不一定能在 C2000系列中的不同处理器之间轻松移植(对于新手而言);它们与理论和器件操作太杂乱等 作为一名嵌入式工程师、我可以稍后在...上了解架构和其他器件属性。 如果我不知道如何对他首先介绍的内容进行编程、那么数据表和 TRM 是一个有趣的问题。 给我一辆世界上最好的车、如果没有车轮、就不会去任何地方。 随附的文档详细说明了如何获得 CCS 编译、链接和与电路板通信的最新(这很重要)版本、而不会用稍后可以学习的理论来压倒用户。 我的意思是、我知道这不是 Arduino 领域、但这不是使文档难以找到的借口;事实上、相反的情况应该是正确的、因为它更难获取。 本文档就是这样做的、我不应该花这么长时间找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这种失望表示歉意。 我理解您的观点。 通常了解设置信息与运行示例的需求一致、因此它位于 C2000Ware 中。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 是的、当然、我也希望这样做。 我的观点是、这里的信息非常冲突、组织得也不是很好。 主站点上有一些示例代码、但有关入门的信息存在冲突。 wiki 上还有其他内容、大多是旧版 CCS 中过时的多日技术讲座内容。 此外、controlSUITE 被重命名为 C2000Ware、因此、如果您碰巧遇到要安装的正确软件、那么您只能找到有助于您入门的信息。 这是一个混乱、简单的地方。 甚至不要让我着手处理 TI-RTOS/DSP-BIOS 混淆问题。 我理解保留示例代码文档的愿望、并且通过一切方式继续这样做、这很方便(现在我终于知道了它的位置)。 但至少要发布某种快速入门指南、告诉我它在哪里。 更好的是、除了在 C2000Ware 中、还可以在网站上发布它。 如果我出差时想说为某些产品找到一款出色的处理器、该怎么办? 我不会使用我的工具;我最多只能使用一台中间位置的笔记本电脑(可能没有管理员权限安装任何内容(感谢我工作的苛刻的 IT 部门)。 我当然不想下载2+GB 套餐、酒店无线网络连接不稳定。 我很可能会发现在我的手机上下载 PDF 更容易。 在我投入时间下载和安装 IDE 之前、我想知道开始使用产品有多容易。时间是金钱、为什么我需要等待这些信息? 这正是我的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将您的反馈传达给相应的人员。 谢谢!

    此致
    Chris