This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:用于 TMDSDOCK28379D 评估板的扩展存储器。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711708/tmdsdock28379d-expansion-memory-for-tmdsdock28379d-evaluation-board

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您是否知道 有商用扩展内存板可供 TMDSDOCK28379D 与背面的连接器 J9 EMIF 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有任何商用电路板可用于此目的。

    有一个应用手册:《C2000Tm外部存储器接口(EMIF)的设计和使用指南》(http://www.ti.com/lit/sprac96 )介绍了 EMIF 的设计指南。 ~设计(包括 Altium 设计文件)包含在 C2000Ware 中、该软件位于 Δ Σ\C2000Ware\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC


    此致、
    标记