请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 尊敬的 TI 社区:
我们通常关心的是在外设写入时读取 ADC 结果寄存器、但我对这是一个真正的潜在问题有疑问。
我能够找到 TMS320x281x DSP 的文档、其中指出这是需要处理的、并且从 SOC 和 EOC 异步读取结果不存在风险。
但是、我无法专门针对 piccolo 28035找到此信息。 有人可以指出该特定 DSP 的文档吗? (如有)
如果有用、这就是我们为电源转换器操作 ADC 的方式:
- PWM 将 SOC 发送到转换器15个优先通道。
- EOC 设置为在第3次转换后触发、我们将处理前3个结果以进行实时控制。
-当系统需要时,其余的结果将被异步读取。
感谢你的帮助。
此致、
Matias