This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:关于不带外部存储器接口的 EtherCAT 参考设计(tidrle9a.pdf (BOOSTXL-EtherCAT))

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711481/tms320f28377d-regarding-ethercat-reference-design-without-external-memory-interface-tidrle9a-pdf-boostxl-ethercat

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSECATCNCD379D

大家好、
因为、我没有获得参考评估板设计。 我们遵循 tidrle9a.pdf (BOOSTXL-EtherCAT)

目前、我们正在使用 ET1100基于 TMS 设计 PCB
下面是配置详细信息、
•2个 EtherCAT 端口被启用(P_MODE[1:0]= 00)。
•将使用端口0 (IN)和端口1 (OUT)。
•在32位 uC 和 ET1100之间使用 SPI 通信。
•我们没有使用任何外部存储器接口。
   
根据 TI EVB 原理图 tidrle9a.pdf (BOOSTXL-EtherCAT)、以下是对该器件的说明、
#因为、我们不使用外部存储器。 此 PIN-B11 PDI[7]/cpu_clk_out 是否需要打开(未连接)或我们可以用作 PDI?  
#因为、我们不使用外部存储器。 字节高电平启用(BHE)引脚 C10 PDI[5]的状态是什么。我们需要下拉还是上拉? (用于32引脚微控制器/SPI 接口)
#引脚 A4 PDI[22]通过下拉方法与引脚 C10 PDI[5]连接。 是否需要使用 PIN-A4 PDI[22]进行读回?
#对于上述配置、我们是否需要遵循以下设置?
 P_CONF[0]= 1 (Port0 = MII)= VCC 连接
 P_CONF[1]=1 (端口1 = MII)= VCC 连接
 P_CONF[2]=未连接。 保持打开状态。


此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好

     

    TMDSECATCNCD379D/BOOSTXL-EtherCAT 能够 在 EMIF 或 SPI 模式下工作。 详细信息包含在技术和软件文档中。 BOOSTXL-EtherCAT 原理图上的开关 S1选择 SPI/EMIF 模式。

     

    下面的问题与 Beckhoff 的 ET1100芯片特定有关。 我们使用的配置适用于这两种模式。 有关使用 SPI 模式时 PDI 信号的其他功能和用例,请参阅 Beckhoff 的文档。 下面是我们针对该电路板的一般观察结果。

     

    根据 TI EVB 原理图 tidrle9a.pdf (BOOSTXL-EtherCAT)、以下是对该器件的说明、
    #因为、我们不使用外部存储器。 此 PIN-B11 PDI[7]/cpu_clk_out 是否需要打开(未连接)或我们可以用作 PDI?  

     

    • 不用于 SPI 模式


    #因为、我们不使用外部存储器。 字节高电平启用(BHE)引脚 C10 PDI[5]的状态是什么。我们需要下拉还是上拉? (用于32引脚微控制器/SPI 接口)

     

    • 不用于 SPI 模式


    #引脚 A4 PDI[22]通过下拉方法与引脚 C10 PDI[5]连接。 是否需要使用 PIN-A4 PDI[22]进行读回?


    #对于上述配置、我们是否需要遵循以下设置?
     P_CONF[0]= 1 (Port0 = MII)= VCC 连接
     P_CONF[1]=1 (端口1 = MII)= VCC 连接
     P_CONF[2]=未连接。 保持打开状态。

     

    • MII/Linkact 函数所需的。

    谢谢

    Sam