This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:BeagleBone Black 上的 SPI。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711817/ccs-tms320f28377s-spi-on-beaglebone-black

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在这个领域是全新的、尝试在 BeagleBone Black (主器件)和 TMS320F28377S (从器件)之间设置 SPI。 是否有人可以为我提供一些资源、例如示例代码或有关如何实施此协议的建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您有用于 BBB 的资源、对于 F28377S、您需要下载 C2000ware、并导航到该文件夹以了解基于 SPI 的示例项目:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我下载了这个。 但我并不真正理解这些文件中的代码。 您是否知道我在哪里可以找到这些文件使用的软件包或函数的一些解释?

    最棒的
    金 ao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinao、

    只需将项目导入 CCS、下载器件数据表和用户指南、即可了解其信息和例程。

    此致、
    Gautam