This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:复位期间或处于复位状态时的 GPIO 状态

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691426/tms320f28377d-gpio-state-during-or-under-reset

器件型号:TMS320F28377D

您好!

当复位条件开始时,您能告诉我 GPIO 引脚的状态吗?

在 TRM 中找到复位后的状态。

我将讨论未使用引脚的连接。 在 DS 表4-7 "未使用引脚的连接"中提供了该选项、但我们想知道、如果复位状态持续很长时间、DS 表4-7是否会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    [报价用户="Hideaki Nambu"]复位条件开始时,您能否告诉我 GPIO 引脚状态?

    请查看此 wiki 文章:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam、
    感谢你的答复。
    您是否意味着所有"复位时"和"复位时"都是复位条目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    器件将继续正常工作、直到复位线被拉低几个周期。 此时、引脚将立即返回其默认值、并保持该状态、直到您解除器件复位状态。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody 和 Gautam、
    感谢您的意见。 非常清楚。