This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BUCKBOOST-BIDIR:Pick &Place file

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691918/tidm-buckboost-bidir-pick-place-file

器件型号:TIDM-BUCKBOOST-BIDIR
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!  

我们希望 使用自动放置机器组装 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 板。 为此、我们需要此板的拾放(坐标)文件。 它似乎不是可用文档的一部分。 是否可以为我们提供?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我正在与开发此解决方案的设计人员进行核实。 他很快就会回来。

    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    此设计是在 PADS 中完成的、我不再能使用软件、即可以使用 PADS。

    很少有人做的是、  

    1.我们在 PADS 中释放了文件源   

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\~HWDevPkg\R1D

     如果您可以访问 PADS、则可以生成这些文件。  

    2.您可以将这些文件导入到您选择的工具中,例如 Altium ?  并生成这些文件。  

    我有人使用这两种方法(不是专门针对拾取和放置文件、而是出于各种其他原因)。

    我使用下面的方法2提供取件和放置。  但是,由于设计不是在 Alitum 中完成的,因此有一定程度的探索,您必须检查。  

    e2e.ti.com/.../Pick-Place-for-574_2D00_00158_2D00_1D.txt