This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F2803x IQMath 问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/707779/tms320f28035-f2803x-iqmath-issue

器件型号:TMS320F28035

你好、冠军、

我发现、如果我们使用 CCS 代码优化器、IQmath lib IQ 数据范围和精度将发生变化。 您知道优化器会影响 IQ 库吗? 如何实现它?

它们使用 CCS5.5、编译器版本为15.12.1

谢谢!

BR
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    您能更具体地描述您发现问题的代码吗? 哪些功能受到影响?

    理想情况下、如果您可以提供代码的短存根以及您所使用的优化器级别、这将有助于隔离问题。 谢谢。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    现在我们发现、如果使用0级优化(寄存器优化)、IQSAT 会出现问题。

    它的作用有限、这是错误的。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您是在将 MATH_TYPE 设置为 IQ_MATH 还是 FLOAT_MATH 的情况下进行编译?

    如果是 IQmath 的最新副本、则在2010年对库中的 SAT 函数进行了更改。  有关详细信息、请参阅 IQmathLib.h 顶部的注释。

    如果是前者、我在我的机器上看不到问题。  您能否尝试以下操作:

     -声明这些全局变量:

    _IQ a =_IQ (1.01f);
    _iq b =_IQ (-1.0f);
    _iq c =_IQ (-99.0f);
    _iq d =_IQ (0.0f);

     -在您的代码中:

      d =_IQsat (c、a、b);

    什么是'd'(使用和不使用-o0)?

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    请在这方面取得任何进展?

    此致、

    Richard