This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:F2803x 和 F2802x 之间的闪存 API 兼容性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711252/tms320f28027-flash-api-compatibility-between-f2803x-and-f2802x

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

我们的客户遇到了 F28035和 F28027的闪存 API 问题。 这个问题对他们的生产很重要。

背景:

5年前、他们使用 F28035构建了自己的产品。 在 固件字段更新中、他们的最终客户有时会因闪存锁定而失败。 为了解决这个问题、他们与我们的 FAE 以及您团队中的一些专家合作、制作了一些程序并将其放入 OTP 存储器中。 在引导过程中、OTP 中的程序将检查某些 GPIO 上的电压、以确定它是否应该用密码擦除闪存扇区。

问题:

现在他们使用的是 F28027、并且希望执行同样的操作、那么闪存 API 是否会在这两个器件之间兼容? 其他详细信息将通过电子邮件发送。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    对于 F28035、客户使用的是 F2803x 闪存 API、而现在对于 F28027、他们将使用 F2802x 闪存 API。 它们几乎相同(函数调用完全相同)、只是现在的库和 API 是为 F2802x 设计的。 最重要的是、由于闪存大小较小、因此闪存扇区更少。

    如果您需要其他支持、请告诉我。

    最棒的
    Kevin

    编辑:

    所有器件闪存 API 均可在 C2000ware 的以下目录中找到:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\libraries\flash_API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我将向您发送一封电子邮件、以获取一些详细信息!