This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812与 TMS320F2808

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711087/tms320f2812-tms320f2812-vs-tms320f2808

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808

您好!

希望通过 TMS320F2812处理器从模拟电路中读取模拟读数。  

作为 C2000的新手、我尝试通过闪烁 LED 指示灯和一些计时器示例。 最近、我获得了一个 ADC 程序、该程序在具有 TMS320F2808处理器的测试夹具上成功运行。

那么、我可以遵循 TMS320F2812处理器2808处理器中使用的相同设置和指令(配置设置、控制寄存器)吗?

使用的库...

DSP280x_ADC.h 和 DSP280x.c 文件。   

下面是版本详细信息。

TI 发布:DSP280x C/C++头文件 V1.70  
推出日期:2003年7月27日  

 

谢谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    虽然有一些相似之处、但这些器件具有不同的外设、并且通常不能直接在 F281x 上使用 F280x 代码。  对于 F281x、您将需要该器件的头文件包、您可以在此处下载它...

    我建议从该封装中的一个示例开始。

    为了了解这些差异、此处提供了从 F281x 到 F280x 的迁移指南:

    此致、

    Richard