This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:"所需的代码文件"

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691957/ccs-launchxl-f28377s-needed-code-file

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我需要使用代码对 FOC 控制的 PMSM 驱动器进行无传感器控制。

C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless

 以上链接中的可用代码似乎只能与此处提到的驱动程序板一起使用... 但 我正在使用 f28377进行 FOC 控制的 PMSM 驱动的实时硬件设置。 我现在很困惑,想知道这是否可以在我的硬件设置中使用。。。 请澄清。

此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您在另一篇文章中所回答的那样。

    您可以按以下链接下载并安装 C2000 controlSUITE。
    www.ti.com/.../controlsuite

    您将在以下文件夹中找到一个有传感器 FOC 代码示例、
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXS
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0

    您还可以在以下基于 F28069的文件夹中找到无传感器 FOC 代码示例、因此您可以将此无传感器 FOC 算法代码直接移植到 F28377S 项目的上方、因为两个控制器都是相同的 C28x 内核。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless

    您可以将这些示例代码迁移到自己的硬件、只需根据特定的 H/w 更改初始化代码、如 GPIO、PWM 和 ADC 配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗燕明
    非常感谢您的快速回答。
    此致、
    Priya